This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2388:RSNA / RSnB 封装查询

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987638/tps2388-rsna-rsnb-package-inquire

器件型号:TPS2388

降级器、

在该 0.255Ω 参考设计中、使用两个0.51 Ω、1%并联电阻器(Ω)的组合。
建议在0805 SMT 封装中使用两个0.51 Ω、1%、0.25W 电阻器。

如果我有营销问题、我可以将封装从0805更改为0603吗?

BR

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我们不建议使用0603电阻器。 功率耗散在0603的边缘 、温升可能很高。 如果需要较小的面积、我建议先在预期的工作条件下对 EVM 进行测试、以验证系统的热性能是否正常。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Darwin Fernandez、

    明白了、如果我们有其他问题、我会继续跟踪。

    BR

    Eric