请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2388 降级器、
在该 0.255Ω 参考设计中、使用两个0.51 Ω、1%并联电阻器(Ω)的组合。
建议在0805 SMT 封装中使用两个0.51 Ω、1%、0.25W 电阻器。
如果我有营销问题、我可以将封装从0805更改为0603吗?
BR
Eric
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
降级器、
在该 0.255Ω 参考设计中、使用两个0.51 Ω、1%并联电阻器(Ω)的组合。
建议在0805 SMT 封装中使用两个0.51 Ω、1%、0.25W 电阻器。
如果我有营销问题、我可以将封装从0805更改为0603吗?
BR
Eric