This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54200:峰值检测器电路的输出电平

Guru**** 2445620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988257/tps54200-output-level-of-peak-detector-circuit

器件型号:TPS54200

大家好、

我的客户正在学习 TPS54200、并有如下问题。

关于模式检测、数据表显示" PWM 引脚上的内部峰值检测器保持 PWM 信号的幅度"、并且如果客户将50%占空比和0~3V 电压电平的 PWM 信号馈送到 PWM 引脚中。 "峰值检测器"输出信号电平的幅度是3V 还是1.5V? 因为它将影响 TPS54200进入模拟调光模式或 PWM 调光模式。

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

      TPS54200利用 PWM 信号的振幅和 PWM 频率来分频调光模式。 对于0-3V PWM 信号,它将进入模拟调光模式,并请注意 PWM 频率范围。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    明白了、非常感谢您的解释。

    BR、

    陈文森