This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63061:电源管理论坛

Guru**** 2811545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988369/tps63061-power-management-forum

器件型号:TPS63061

御社製品であるDCDCコンバータ【TPS63061DSCR】で

以下のようにVin端子に入力電圧を印加したところ①の方法ではVoutの電圧が出力されませんでした。μ A

①アルカリ単三電池4本の6V電圧をスイッチ切り替え Ω(关→开)でVinに印加 Ω

②直流安定化電源で直接6V電圧をVinに印加 μ A

回路はデータシートの推奨回路を参考に以下のように作成しています。μ A

使用しているコイルはMurata製【FDSD0630-H-1ROM=P3】です。

原因調査として①、②の電圧波形を計測してみたところ以下の画像のようになりました。μ A

①の電圧印加方法、青:Vin、赤:Vout、緑:PG

②の電圧印加方法、青:Vin、赤:Vout、緑:PG

画像のように直流安定化電源を使用した場合はVinの電圧がスイッチの切り替え時より μ A

も緩やかに電圧が上昇しているという違いはございます。μ A

動作の違いはVinへの立ち上がり時間が影響しているのでしょうか。μ A

推測される原因と対策について、ご教示いただきたく。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您能用英文描述您的问题吗? 谢谢你。