This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51215A:IMON 引脚

Guru**** 2383920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51215A, TPS51222
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987730/tps51215a-imon-pin

器件型号:TPS51215A
主题中讨论的其他器件: TPS51222

你(们)好

Alder Lake IMVP9.1 VCCIN_AUX 电源解决方案需要向 CPU 报告电流、因此需要 IMON 引脚编号。

 NCP81270有一个 PIN#"IOUT"、此引脚可报告给 CPU、如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      TPS51215A 没有 IMON 引脚。 您是否愿意考虑使用外部电路来帮助监控电流?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请提供 IMON 的建议原理图

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    TPS51222具有 IMON 引脚。 您能否检查它是否合适?

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Lishuang

    我会先将其发送给客户

    但仍然有问题 ...... 仅当 vid = 0、输出电压= 0V、vid = 1、输出电压= 1.8V、但当 vid = 0和1时、电源正常=高电平、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于 VID 变化和 PGOOD、您的意思是什么?

    不带 VID 的51222、不适用于 ADL 中的 VCCIN_AUX 轨、51215A 没有 IMON、我们尚未创建外部 IMON 电路、我认为客户无法接受、因为竞争对手具有集成解决方案。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    明白了  

    PGOOD #Pin 必须为高 VID、才能控制输出电压是0V 还是1.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    因此、如果客户不能在没有 IMON 的情况下接受 TPS51215A、我们就没有合适的器件。

    谢谢、

    Lishuang