This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A89:TPS7A89 vs 88?

Guru**** 2554990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A88, TPS7A89

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988302/tps7a89-tps7a89-vs-88

器件型号:TPS7A89
主题中讨论的其他器件:TPS7A88

大家好、  

快速问题、由于库存有限、我们正在寻找 TPS7A88的 P2P 直接替代产品。 在 TPS7A88上、TPS7A89似乎是一个可升至2A 与1A 的替代器件、这是否是器件版本之间唯一的区别? 是否还有其他差异不会使其成为 P2P 替代产品?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、  

    最小输出电容值不同。  

    TPS7A89上的 PSRR 值似乎也较低-如果仍在可接受的范围内、则必须由客户确定 PSRR 值。  

    最棒的

    Juliette