This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3549:LM3549 I2C 稳定时间。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988102/lm3549-lm3549-i2c-stabilization-time

器件型号:LM3549

尊敬的先生/女士

可以为 LM3549提供 I2C 命令后经过多长时间?
将 I2C 命令发送到 LM3549后、R/G/B 启用后经过了多少时间?
我的客户使用轮询方法发出 I2C 命令、然后发现发出命令后没有操作。

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    我们没有加电和 I2C 工作之间的时间规格(或 R/G/B 使能和 I2C 工作之间的时间规格),但几百毫秒就可以了。   

    请先尝试以下步骤:

    1. 逐一发送 I2C 命令,检查通信是否正常,LED 是否亮起。
    2. 如果确认通信正常、请提供您的轮询命令。

    最恰当的考虑

    徐美奈