This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM337L:有关数据表的查询。

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: LM337L, TPS7A30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988305/lm337l-inquiries-about-data-sheet

器件型号:LM337L
主题中讨论的其他器件: TPS7A30

大家好、团队、

我有3个有关 LM337L 的问题  

我的客户考虑在 VIN-VOUT 条件= 大约2V 时使用它。

(1)在数据表的"建议运行条件"部分中找不到"Vin Vout"条件。

6.5数据表上的电气特性在"Von-Vout"下将规格指定为3V 至15V 条件。

我们能否保证在电压低于3V 时运行?

(2)数据表8.2.1.3显示了图7。 25摄氏度下负载电流的压降电压

我们是否有任何温度变化数据?

(3)数据表8第6页的图6显示了电路图。

在此图中、我们建议钽或铝电解电容器作为 C1和 C2 (钽电容器)。

由于低 ESR,我们不能推荐将陶瓷电容器用于这些电容器?

我们非常感谢您的任何建议。

Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、  

    我们无法保证工作电压低于3V。  通常、我在这些旧器件上看到的是 Vin-Vout 差分低于3V 时的性能不一致-这意味着它们不能进行适当调节。  

    2、 内部拓扑相似的器件是 TPS7A30、因为它们都有 BJT 晶体管网络。  

    在数据表中、有一个详细说明压降电压 v 温度的图。  

    与大多数器件一样、性能会随温度的升高而降低、这意味着器件的电阻会升高、因此压降电压也会升高。  

    3.是的,电容器的低 ESR 可能会使 LDO 不稳定。 但是、一些客户使用的权变措施(如果他们想要使用陶瓷电容器)是添加 一个与电容器串联的外部电阻器 来模拟 ESR。

    最棒的

    Juliette