This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:充电完成后的电池再充电测试。

Guru**** 2797185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987657/bq24171-battery-recharge-test-after-charging-done

器件型号:BQ24171

尊敬的先生:

我的客户开发了 POS 通讯座+电池组。 它们正在进行测试、以测量充电完成后使用相同电池组的充电时间。

随附的文件是使用同一个电池组测量充电并连续完成3次。 但3倍是从充电到完成的测量充电时间不同、例如1分钟10秒、25秒和24秒。

您能否告诉我这种情况的发生原因。 请确认这是异常或正常的。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我正在检查这个问题、今天稍后将向大家介绍最新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这看起来是正常行为、但需要检查电路。  我将与您联系、我们可以查看这条偏离线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill。

    感谢你的答复。

    我的客户希望获得 TI 的意见、认为这是正常的或异常的。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是正常行为。