This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:在 I2C 数据线开路10秒后、BQ28Z610-R1复位

Guru**** 2563760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987305/bq28z610-r1-bq28z610-r1-reset-after-open-data-line-of-i2c-for-10-sec

器件型号:BQ28Z610-R1

尊敬的先生:

在 I2C 的数据线路开路10秒后、BQ28Z610-R1 (电池组)复位

系统侧有上拉电阻器。 但电池组侧没有上拉电阻器。

是否有寄存器选项可防止 IC 复位? 或者、请告诉我有关如何解决此问题的任何建议。

蓝色:电池电压

黄色:I2C 时钟

绿色:I2C 数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    您能更详细地说明一下发生了什么情况吗? 监测计是否会在10秒后每次复位? 在电量监测计重新启动之前、您是否注意到它还发生了其他情况?

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    我们仅使用 I2C 的开放数据线进行测试。

    我们发现 SCL 在10秒内保持高电平、SDA 保持低电平。 然后它将 SCL 保持高电平、SDA 保持高电平。 然后监测计重新启动。

    监测计在重新启动之前处于正常状态。

    似乎是硬件复位。

    您能告诉我如何防止重启问题吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    我仍在尝试了解到底发生了什么。 没有可阻止器件复位的寄存器。 所有其他通信是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica。

    所有其他通信工作正常。

    请关注 SDA 的低电平到高电平转换。

    SCL 在10秒内保持高电平、SDA 保持低电平。 然后 SCL 保持高电平、SDA 变为高电平然后监测计重新启动。

    请告诉我为什么重新启动监测计。

    谢谢。