This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138ACCEVM149:使用 Fusion Digital Power Studio 和 UCD3138ACCEVM149时遇到的问题

Guru**** 2509175 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138ACCEVM149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987628/ucd3138accevm149-a-trouble-with-using-fusion-digital-power-studio-and-ucd3138accevm149

器件型号:UCD3138ACCEVM149

您好!

我已经解决了使用 Fusion Digital Power Studio 和 UCD3138ACCEVM149时遇到的问题。

我 通过 USB-GPIO 适配器将 UCD3138ACCEVM149连接到计算机、并运行 UCD3xxx 器件 GUI、

如下图所示、在 ROM 模式下、扫描设备看起来正常。

当我运行"Fusion Digital Power Studio"时、 无法找到该器件、如下图所示。

我可以用任何文档上的信息来解决这个问题。

请就此为我提供帮助吗?  

最棒的地方!

吴晓峰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Fusion Digital Power Studio 适用于程序模式下运行 EVM 固件的器件。  器件 GUI 允许您下载固件并在 ROM 和程序模式下执行操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amiel

    非常感谢您的回答。

    实际情况是、我知道首先需要通过器件 GUI 将任何.x0文件下载到 EVM 板、然后可以将该板与 Fusion Digital Power Studio 连接以尝试我的项目。   

    问题解决了、谢谢!