This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:备用电池数

Guru**** 2535820 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988272/bq76920-alternate-cell-count

器件型号:BQ76920

我不知道如何配置 BQ76920以将其用于4节电池。  我可以使用5节电池正常工作。

如数据表中所述、使用4节电池 I 将 VC4-VC3短接。   现在、除 VC4-VC3 (缺失的电芯)外、所有电芯上的电压都为~3.3伏、显示的电压为0.13伏?  这是正确的还是 VC3-VC2 和 VC4-VC3具有相同的电压?

我应该以不同的方式配置芯片、还是所有组件都应该正常工作?

UV 是否会在该电池上跳闸?  我是否必须将该电芯上的 UV 电平设置为0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 FJ、

    是的、对于4节电池、建议使用将 VC3短接至 VC4的配置。  如果您使用与5节电池相同的电路板、则连接器与短接节点之间仅使用1个电阻器、您不希望并联2个电阻器。 如果您具有内部平衡、则可以使电池输入保持开路、如果您具有外部电池平衡、则需要将2连接在一起、以便有 FET 电流路径。

    芯片将配置为与5节电池相同。  在进行平衡时、我们不建议同时对电池3和电池5进行平衡、因为电池的物理位置是相邻的。

    电芯4上的 UV 不会跳闸、因为 ADC 读数大约为0。  如   BQ76920数据表中所示、低于0x0518的 UVMINQUAL 值不会导致 UV 故障。