This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60440:上电后损坏

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985336/lm60440-damage-after-power-up

器件型号:LM60440

您好!

我设计了一个具有24V 标称输入电压和5V 输出电压且负载为~15W 的电源。 我已经有2块板在20W 输出功率和20mV 纹波下正常运行了几天。

但是、尽管处理它们的方式与前两个电路板相同、但我在两种不同的故障模式下仍有6个电路板发生故障。 另外两个在首次上电时运行正常、在我关闭实验室电源之前提供几分钟的标称输出、然后第二次或第三次、它们的输出级短路。 其他 LDO 没有提供任何生命体征、当 EN 为高电平时、内部 LDO 仅输出大约1.2V 的电压。

我已经检查了在打开或关闭实验室电源时输入端是否存在任何电压瞬变、什么都没有。 电路板上的焊接看起来像它那样好、从侧面看、所有焊盘都经过良好的浸湿、电路板在 ESD 控制的环境中进行组装和测试。

由于我做出了不在使能输入端包含下拉电阻器的不明智的决定、因此输入是否能够以这种方式在短时间内浮动、从而永久损坏 IC?

此致

Marian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Marian、

    查看此 器件的可用引脚 FMAE、如果 EN 保持悬空、则器件不会受到任何永久性损坏。 如果 EN 引脚保持悬空、则输出电压预计将开始失去调节功能。

    使用5V 输出电压和15W 至20W 时、我假设4A 满负载的情况会更糟。 此电路的电路板尺寸是多少? 它是2层还是4层电路板?  

    此外、您选择的电感器对于该应用而言似乎太小。 请参阅 公式4。  

    假设功率条件(VIN = 24V;VOUT = 5V;IOUTmax = 4A;Fsw = 400kHz (默认值);K = 0.3)下、计算出的电感为8.25uH。 最接近的常见电感器值为8.2uH。 将电路板更改为更高的电感器值、然后重新测试。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    非常感谢您的回复。 我使用的 是1MHz 型号、因此电感应正确。 我使用的是 Bourns DR1307-4R7ML、

    该电路板为4层、第一个内层和底层具有连续的接地层。 电路板总尺寸为40 x 50mm。

    此致

    Marian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Marian、

    感谢您的更新。 是的、对于1MHz 型号、现在计算出的电感器大约为3.3uH。 电路板上的4.7 μ H 电流应该是正确的。  

    原理图中没有任何特殊的东西、我可以看到可能会导致输出短路。  

    1. 5V 电源轨供电的下游电路是什么?  
    2. 电路下游是否有任何可能短路的东西(损坏的输出电容器、连接器短路等)  
    3. 您能否确认输出 MLCC 是否至少额定电压为16V? 当施加偏置电压时、MLCC 会快速降额。  
    4. 您是否曾尝试通过移除下游负载、将其连接到稳定的电子负载并重新测试4A 下的功能稳定性/工作情况来隔离 U1?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Marian、

    您能否提供有关我之前提出的问题的任何更新信息?

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我仅将功率电阻器用作测试负载。 输出端也没有其他短路、我在第一次上电之前测量了所有短路。 输出 MLCC 的额定电压也至少为25V

    似乎我发现了这个问题、我在测试电路板时使用函数生成器控制了 EN、 这使得 EN 在输入电压仍为0V 时变为3.3V 高电平。这可能足以可靠地炸制芯片、根据绝对最大额定值、这是可以预料的。 奇怪的是 、该逻辑输入具有正钳位二极管。  

    因此、我希望这是问题所在、我测试过的新电路板运行正常。

    此致、

    Marian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Marian、

    是的、我建议在控制 EN 引脚以启用/禁用器件开关之前、等待输入电压电源正确启动并保持良好调节。

    我认为这可能是问题的原因。  

    如果新电路板有任何其他问题、请告知我。

    我现在将关闭此主题、因为它看起来问题已解决。  

    此致、

    Jimmy