This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:ISETD 公式不匹配

Guru**** 2561630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987564/lm5170evm-bidir-isetd-equation-mismatch

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5170

您好!

我目前正在使用 LM5170 EVM 来分析它是否适合我的应用。 此外、我希望使用 ISETD 引脚来设置我的直流通道电流基准。 但是、LM5170 EVM 用户指南和 LM5170数据表中似乎存在矛盾。

在 LM5170数据表的第22页、公式10显示 IDC =(0.0625* D_ISETD)/RCS、其中 RCS = 0.001欧姆、根据用户指南第19页的图27所示原理图。

但是、在 LM5170-EVM 用户指南的第12页的第3节下、用户指南指出、对于48%(0.48)的占空比、直流通道电流基准为60A。 这与 LM5170数据表中的公式10不匹配、因为在 D = 0.48的情况下、公式10计算得出的基准仅为30A ((0.06125*0.48)/0.001)。 请您澄清这一困境吗?

此外、当从外部 MCU 向 EVM J17接头上的 ISETD 引脚提供 PWM 脉冲时、我是否必须通过 RC 滤波器传递 PWM 信号、或者是否不需要这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kartavya、

    感谢您发帖。  EQ (10)描述了单相的编程。  EVM 具有两个并联相位、因此总电流为2倍、即60A。

    如果使用 ISETD、则不应使用任何外部 RC 滤波器。 将 PWM 直接应用于 ISETD。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、对于单相运行、我应该仍然包含2倍的系数吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 它用于单相。  如果您添加更多相位、您应该乘以...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么为了澄清、对于单相运行、公式 Iref = 20*3.125*D 正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、该公式仅适用于单相。