This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22950:TPS22950YBHR 的总体封装尺寸容差#39;D#39;和#39;E#39;

Guru**** 2518610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988291/tps22950-tolerances-for-the-overall-body-dimensions-d-and-e-of-the-tps22950ybhr

器件型号:TPS22950

大家好、  

我们的客户 希望申请 TPS22950YBHR 的整体尺寸"D"和"E"的容差。 数据表仅提供了 WCSP 封装的1.106mm x 0.706mm 标称尺寸。  以下链接中的 YBH0006文档未显示这些尺寸。   

https://www.ti.com/lit/ml/mxbg426/mxbg426.pdf

检查产品页面后、我在 CAD/CAE 符号部分找到了 DSBGA 封装。 目前、我们的团队没有用于打开文件的工具。 您能否确认此文件是否提供了客户所需的信息?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    该器件上的最小和最大容差非常小。 我们预计+-为0.02mm。