This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请求更换产品建议

Guru**** 2767855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987250/request-for-replacement-product-recommendations

主题中讨论的其他器件:TPS61288

大家好、支持团队

我们正在寻找与 silergy 的 SY7901产品性能相同的器件。

[SY7901]

描述:具有直流输入电流限制的高效500kHz、25V PWM 控制器

功能

-输入电压范围:3~25V

- 500kHz 固定开关频率

-精确的直流输入电流限制

-外部补偿

-内部软启动可限制浪涌电流

集成低侧驱动器:1.5A 拉电流和3A 灌电流

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、

    数据表不在线提供、因此不是公开的、因此请勿在此处或 TI 系统中的任何位置发布有关该器件的任何信息!

    如果器件型号中有拼写错误、请更正、如果没有、请解释客户的需求、而不是发布数据表信息。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brigitte

    客户的要求如下。

    具有 PWM 控制器功能和升压 IC 的产品

    他 试图通过在输出端子上施加负载来使用它。

    具有外部电路配置的最简单器件

    输入电压:3.7-4.2V 电池

    输出电压:5V/6A

    负载:0.7 Ω

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、

    我的第一个建议是 TPS61288

    此致、
    Brigitte