This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62460:Excel 计算器工具

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM62460, LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987360/lm62460-excel-calculator-tool

器件型号:LM62460
主题中讨论的其他器件: LM61460

您好社区。

器件 LM62460是否已有 Excel 计算器工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephan、

    该计算器工具目前正在用于该器件。 该器件预计将于2021年4月发布、并将随附计算器工具。

    您能告诉我您的电源应用吗?

    我已帮助您按照数据表建议提供适当的组件。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Jimmy 
    我想构建具有可变输出电压的开关稳压器(通过可变电阻器 FBB)。
    我最初在 WebBench 中仿真了各种输出电压、但未更改建议的电路。
    在14V 时、MOSFET 中的功率损耗突然变得太大。 仅在15.08V 以上时、这才是可以接受的。 
    我无法理解功率损耗在15.07V 和15.08V 之间的突然跳变。

    My Settings (我的设置):VIN-max 25V、Vin-nom 24V、VI-nMIN 23V
    Iout-max 5A、Iout-nom 3A、温度(环境) 40°C
    22V 至10V 的阶跃输出电压。 


    编辑:
    该线程错误地标记为已解决。 
    它还包含功率损耗或15.07V 和15.08V 上的跳转的问题。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephan、

    您的应用看起来可能类似于 USB C 用例。 我将向您介绍 LM61460上类似功能的原理图。  

    该原理图也可应用于 LM62460器件。  

    请注意、在较差情况下(较低的输出电压)、选择了电感器和输出电容器。 在这种情况下、您应该选择一个电感器来适应10V 输出轨。 此外、我还建议在较低的开关频率下工作、以便获得更好的效率和热性能。  

    在这种情况下、我会将电路设计为适应25Vin |10Vout |6A|400kHz 的最坏情况。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

    感谢您的回答。 我已经考虑过 LM61460、但它目前不可用。 
    不幸的是,我的问题尚未得到答复。 为什么 MOSFET 的功率损耗会出现这种跳变、 
    或者它为什么这么大。 这可能只是 WebBench 中的一个错误、或者我错过了另一个效果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephan、

    我认为这是一个错误、并已向前一位工程师指出、我将联系 Webench 人员、以更清楚地了解这一点。

    趋势应该是、由于数据表效率曲线中所示的效率下降、在较低占空比(高输入电压、低输出电压)下、功率耗散会更差。  

    由于 LM61460能够用于 USB Type C 应用、因此 LM62460应该没有区别。  

    此致、

    Jimmy