This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 搜索 TI 1kW 转换器 IC 解决方案

Guru**** 1563545 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987654/search-ti-solution-of-1kw-converter-ic

主题中讨论的其他器件:UCD3138

您好,

规格:

输入:16–36V 输入电压、

输出12V 1KW。 (需要通过 CAN 通信(CAN J1939)调节输出电压、调节范围为12V 至18V)

是否有合适的解决方案?

低壓輸出 μ A (24V轉12V系統 μ A)

峰值功率

1.2.

kW

Vo

12~18 μ A

采购订单

1

kW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 TI 库中找到了一个1kW 参考设计、您可能会发现该设计在以下链接中使用 LLC 配置中的 UCD3138。

    https://www.ti.com/tool/PMP20978

    如果您有兴趣为您的应用使用此修订版本并有疑问、请在主题中重新发布 UCD3138、以便操作应用工程师可以帮助您进行设计。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    明白了,谢谢你的帮助!

    我会研究它,如果我有任何问题, 我会立即告诉您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    在本例中、TI 是否具有多相降压解决方案?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不认为这是降压转换器的大功率。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意你的意见。

    我建议他们使用  UCD3138、THx