This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22963C:输出短路

Guru**** 2549710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22963C, TPS22950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987908/tps22963c-output-short

器件型号:TPS22963C
主题中讨论的其他器件: TPS22950

您好!

我在设计中使用 TPS22963C、想知道故障条件下的预期行为。 在该应用中、使能引脚上拉至 Vin。 如果 Vout 短接到负载开关下游的接地端、预期的行为是什么? 它是否会进入热关断状态并禁用开关?

谢谢!

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    该器件不具有热关断、电流限制或短路保护。 输出端接地短路可能会导致器件看到不可持续的电流流流过 FET、并可能导致器件损坏。  

    我建议查看 TPS22950、它具有适用于您的系统的电流限制和热关断功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shreyas。 实际上、我们在其中一个电路板上看到了该故障、发现 Vin 在 Vout 短路时保持上升。 我还运行了一个快速 TINA 仿真、并在输出短路时看到了类似的行为。 我知道  TPS22963C  不能提供可靠的短路保护、但我想知道在我们的情况下会采用何种机制来实现短路保护。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    在短路事件期间、您的电源可能足够强、能够通过 FET 的导通电阻维持其电压。 不过、很难说、因为我们不保证故障模式。 由于 GND 短路可能会在您的系统上发生、因此您可以通过电流限制或热关断受益于我们的器件。