This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650250:建议将新器件型号用于 TPS650250

Guru**** 2813555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987078/tps650250-new-part-number-recommend-for-tps650250

器件型号:TPS650250
主题中讨论的其他器件: TMS320C6742TPS650061TMS320C6746TMS320C6748

大家好、

我们使用 TPS650250为 C6746 DSP 供电、但是、由于使用一个 DCDC 为闪存供电、当负载变重时、输出电压将下降约0.5V、这可能会导致数据丢失。

您能否告诉我们是否有使用 DCAP 控制 的 PMIC 可解决此问题? 用于为闪存供电的通道需要500mA ILOAD。

非常感谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiao、

    此设计是否有仅使用 DCAP 器件的特定要求? 这将限制我们对潜在替代产品的选择。 您能否提供电源树或电源要求列表?

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne、

    PMIC 用于 为 C6746及相关 DDR 和闪存供电。 在这些通道中、当 电流在0和0.5A 之间变化时、一个3.3V 电源轨应具有高动态响应、其压降小于0.3V。 您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiao、

    在做了更多研究之后、我发现 这里有一个用户指南、用于"使用 TPS650061为 TMS320C6742、TMS320C6746和 TMS320C6748供电"。 这是否适用于他们的用例?

    此致、

    Layne J