This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD97374Q4M:MCU 控制

Guru**** 2927510 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD97374Q4M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984560/csd97374q4m-control-from-mcu

器件型号:CSD97374Q4M

我正在尝试从 和 MCU 驱动 CSD97374Q4M (也称为 CSD97395Q4MT、作为电源压榨的替代产品)。 我[应该]能够将 SKIP#置为低电平并将 PWM 信号置为 PWM、对吧?

其他详细信息:

输入电压:12-24V

VDD:5V

CVDD、Cboost:0.1uF

Cin:2x 10uF MLCC

COUT:2x 47uF MLCC

L:1uF

当前、我将 SKIP#拉为低电平、并在启用时启动 PWM 输出、并将 SKIP#置为高电平、然后关闭 PWM 以禁用。 我完全没有输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    对于 VDD 旁路电容、请使用至少1uF 的电容、并尽可能靠近 VDD/PGND 引脚放置。 它必须大于 Cboot。

    如果问题仍然存在、您能否帮助验证 SKIP#(引脚1)/GND (引脚3)、 VDD (PIN2)/GND (引脚3)和 PWM (PIN8)/GND (引脚3)之间的电压? 只需确保 SKIP#和 PWM 上没有三态电压、这基本上会关闭 HS 和 LS FET。 我们需要确保 引脚上的 VDD 电压足够高、以防止触发 UVLO 保护。

    对于输入电压电容器、请添加一个0402电容器(例如22nF)并尽可能靠近 VIN/PGND (功率级下的 GND 散热焊盘)放置、以优化开关性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过更改 Vdd 旁路电容器(现在为2.2uF)构建了另一个原型、现在看到输出。

    其他地方的下一个故障排除问题...

    谢谢!