主题中讨论的其他器件: TPS386000
您好!
我启动此新线程是因为最后一个线程被锁定(仅在1个月之后?)。
初始线程在此链接上:
最后、我们认为问题来自输入 EN 行为
1) 1)开始时、EN 输入通过电阻桥直接连接到输入电压(24V)。 但是、当输入电压被噪声噪声化时、芯片不会启动并被阻断、输出电压为1或2V。
2) 2)我们将 EN 从 TPS386000链接起来。 这样、当输入电压增长非常缓慢时、问题就会出现。 实际上、当输入电压超过 TPS386000的输入阈值(17V)时、EN 输入被启用。 LM5160启动。 但是、它的起始引线会加载输入并产生一些微小的噪声、但如果输入电压增长得不够、则这足以低于 TPS386000阈值迟滞。 然后、其输出再次锁定 EN 输入、几毫秒后再次启用。 (如果输入电压快速上升、则没有问题)。
然后我们可以得出结论、LM5160具有奇怪的行为、如果 EN 输入不稳定并且变化过快、则会被阻止。 我复制了一个简化的时间记录:
从第2点观察可以看到、我们只需在输入 EN 上放置手动开关即可验证此结论。 当我们快速移动此开关(< 100ms)时、很容易重现问题。 您可以轻松地将其复制到您的一侧。
我们在原理图下方进行了最终设计、以纠正问题
您对我的分析有什么看法? 您是否可以在您的一侧重现此问题?
此致、感谢您的支持。