This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 开关噪声消除@360Khz

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ22010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986914/switching-noise-removal-360khz

器件型号:LMZ22010TZE/NOPB

您好 TI 团队

我们在  设计中使用 LMZ22010TZE/NOPB 将12V 转换为5.2V。 负载电流为7.039A。 在输出端、此5.2V 电源将进入板的数字和模拟部分。 LMZ22010TZE/NOPB 输出端的开关噪声为350kHz 、这也可在模拟部分的信号中看到。 如何消除此开关噪声@350kHz、因为它在模拟部分中传输。

我们设计的 PFA 原理图。 请建议消除此噪声的点。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      检查输出电容器的 ESR/ESL、并在输出端添加更多陶瓷电容器以降低 ESR/ESL。 您可以尝试添加第二级 LC 滤波器以最大限度地降低开关噪声。 这是一篇有关的博文  

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/design-a-second-stage-filter-for-sensitive-applications

    进行这些更改后、请检查系统的闭环稳定性以确保电源系统稳定。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIR、我们现在不能添加滤波器、因为原理图设计已经完成、并且正在对产品进行测试。 我在输出端添加了陶瓷电容器,但只有一些小改进。 您能建议一些替代解决方案吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Balvan

       您能否与我们分享输出开关纹波的示波器快照? 您考虑降低多少?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这是一个示波器图像。我们来看 一下50 -55 SFDR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Balvan

    Gerold 正在对此进行研究、并将很快向您提供反馈。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balvan、

    该图显示了500kHz 时的噪声峰值、LMZ22010应以~350kHz 的频率运行、因此我不确定这是噪声的来源。

    如果该噪声来自该模块、除了更改外部滤波之外、没有太多的灵活性。 如果我正确转换-16dBm、我估计的是100 mVp-p 纹波、它看起来很大、所以我可能会解释错。 这也使我不确定该500kHz 噪声是否来自 LMZ22010。 您能否布置纹波的时域波形?

    您添加了多少陶瓷电容、330 µF 电容器的 ESR 是多少? 330µF 我正确地解释-16dBm、我想知道高噪声是否与 μ F 电容器中的高 ESR 相关。 如果它们具有高 ESR、更改为更低 ESR 电容器可能会有所帮助。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    500kHz 是我们的消息信号。 我将在350kHz 下获得噪声。 在 LMZ22010上、350kHz 时的模块噪声大约为-40dBm。 在上一幅图像中,我的消息信号为-16 dBm,噪声为-58dbm。 因此,我将得到 SFDR 42。 但我们要求 SFDR 大约为50-55dbm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Balvan

    Anthony 正在研究这个问题、并将很快向您提供反馈。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balvan、

    感谢您的澄清。 µV Ω、-60dBm 时、峰间纹波仅为~0.6 μ A、假设阻抗为50 μ A。 -70dBm 应可满足~0.2 µV 峰间值的要求。 可以通过选择合适的输出电容器来实现这一点、但如 Gerold 所建议的那样、添加第二级滤波器会更容易。

    您能否分享有关所用输出电容器的更多详细信息? 对于任何非陶瓷电容器、请分享器件型号或 ESR。