This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:升压模式电池放电电流是否会变化?

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25619, BQ25618, BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988008/bq25619-could-boost-mode-battery-discharge-current-change

器件型号:BQ25619
主题中讨论的其他器件: BQ25618BQ25611D

大家好、

客户希望在 升压运行期间将 ISYS_OCP_Q4电流用作电流限制。 现在、电流限制是典型的6A、对于它们来说太大了、您能帮助检查是否有任何方法可以更改该限制值吗?  

谢谢、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    ISYS_OCP_Q4是针对峰值电流事件的过流保护。 该值固定为6A 典型值。

    对于平均电流、升压模式中 BQ25618/BQ25619上的输出电流调节为1A 、如8.3.4电池升压模式运行中所述。

    BQ25611D 提供0.5A/1.2A 的可调输出稳压电流。 然而、BQ25611D 升压至 VBUS 和 PMID。

    此致、

    Ricardo