主题中讨论的其他器件:BQ78350
您好!
在检查测量的 FET 和电池温度并使用热像仪进行检查时、我们看到在大约60°C 的条件下、误差约为5-10°C。 我已经看到我们的温度模型仍然具有默认值、因此我使用您的热敏电阻 Coef 计算器来重新计算系数。
什么是 ADC0? 25°C 时的值? 那么、当我有10k NTC 时、在25°C 时、ADC 电压大约为1.65V -> ADC 值= 2^14/3.3 * 1.65 = 8192?
当我更改系数(即使是不切实际的值)时、温度不会改变。 我是否必须设置其他任何内容?
e2e.ti.com/.../4657.BASE_5F00_CONF.zip