This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:测得的温度低

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986346/bq78350-r1-measured-temperature-to-low

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350

您好!

在检查测量的 FET 和电池温度并使用热像仪进行检查时、我们看到在大约60°C 的条件下、误差约为5-10°C。 我已经看到我们的温度模型仍然具有默认值、因此我使用您的热敏电阻 Coef 计算器来重新计算系数。

什么是 ADC0? 25°C 时的值? 那么、当我有10k NTC 时、在25°C 时、ADC 电压大约为1.65V -> ADC 值= 2^14/3.3 * 1.65 = 8192?

当我更改系数(即使是不切实际的值)时、温度不会改变。 我是否必须设置其他任何内容?

e2e.ti.com/.../4657.BASE_5F00_CONF.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    ADC0不应更改默认值。 它基于 IC 的内部电阻。 您是否已将器件配置为使用外部热敏电阻、或者是否有可能读取内部 IC 温度值?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Matt、好的、我现在让 ADC0正常运行。 是的、T1和 T2配置为外部热敏电阻。 我在上面添加了 srec 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您能否向我发送您的数据闪存设置(.gg.csv 文件)? 我不确定您在使用温度系数时为什么不会观察到变化、因此最好检查是否有任何原因可以解释这一点。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我添加了屏幕截图。 我尽快导出 gg 文件。 我上传了一张屏幕截图。 电池温度模型是旧的、FET 温度模型是新参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您能否尝试将温度启用寄存器中的[SOURSE]位设置为"1"以查看这是否会产生影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    是的、这解决了问题。 我们禁用了该位、因为否则测量会产生高噪声。 我将再次检查并为电压纹波打开另一个问题

    但当源极为0时、使用哪种内部温度?

    找到了解决方案:使用了 BQ769x 的内部裸片温度

    当我从我们的温度传感器设置参数时、温度显示错误。

    在以下白皮书中、您对 R_TH 使用了18000欧姆、但 BQ769x 中的内部上拉电阻为10k 欧姆。 为什么在电子表格中使用18000欧姆?

    找到了解决方案:不需要、由于 BQ78350固件 :e2e.ti.com/.../bq78350-thermistor-calculator-r、必须使用18k Ω

    www.ti.com/.../slua924.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是 Semitec AT103-2温度传感器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    那么、您是否仍然遇到温度显示错误的问题? 如果是这样、我可以尝试研究系数是否有问题。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    以上没有您的答案可以解决该问题、但当打开源极位时、我会在电池4的电压上产生电压纹波(https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/988172/voltage-ripple-when-temperatureenable-source-is-on)

    这个问题就解决了。 非常感谢!