This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:去耦插入延迟和故障计时器

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069, TPS2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987872/lm5069-decouple-insertion-delay-and-fault-timer

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件: TPS2491

您好!  

我的理解是 、插入延迟和标记故障条件之前的最长时间都由计时器引脚上的电容器设置。 是否有任何方法去耦这些器件? 我们使用了 EVM、默认电流限制和故障计时器很好、但我们不需要如此长的插入延迟、但希望保持故障计时器不变。 是否有任何方法可以做到这一点?

谢谢、

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您的支持!

    一种选择是使用 TPS2491控制器。 它相当于 LM5069。

    LM5069的另一种选择是将电容器分成两个电容器、并使用从 PGD 驱动的开关、如下所示。 请在 EVM 上对此进行评估  

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、  

    这真的很有帮助。 是否有应用手册可帮助进行计算? 我假设您将原始的计时器设为较小的值、以将插入延迟设为较小的值、然后让正在切换的电容器具有较大的值、以使用较长的故障计时器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    否、我们没有关于此主题的应用手册。 这只是对发布的问题的思考。 请让客户评估他们的电路板。

    正确。 首先使用小电容器设置更低的插入延迟、然后切换到高电容器以具有更长的故障计时器

    此致、Rakesh