This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电子保险丝的使用

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663, TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987800/efuse-uses

器件型号:TPS2663
主题中讨论的其他器件:TPS1663TPS2662

您好,团队,  

我有用于切换50VDC 电源以及短路和过压保护的应用。 目前用作负载开关的 MOSFET,50VDC 电源开/关时序为1.2Hz。

我能否同时使用电子保险丝作为负载开关来代替 MOSFET 和具有上述保护功能?

Bhupendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bhupendra:

    是的、TPS1663适用于此处。 如果您有任何后续问题、请查看并告知我。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rakesh 的帮助、

    短路电流限制:50mA

    过压限制:55VDC

    MOSFET 电源接通/关断计时:关断1.2秒,导通30秒

    我可以在 TI-TINA 软件上对此进行仿真吗? 我指的是模型和所有可用的?

     Bhupendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bhupendra:

    TPS2662是此电平下的电流的更好选择。

    我们在两种器件的产品文件夹中都提供了 PSpice 模型。 TI-TINA 不可用。

    此致、Rakesh