This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高速非隔离式栅极驱动器

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27537, UCC27517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988022/high-speed-non-isolated-gate-diver

主题中讨论的其他器件:UCC27537、 UCC27517

您好!

我正在寻找用于 MOSFET (高达2MHz 的开关频率)的高速非隔离式栅极驱动器。驱动器 IC 的基本规格是,

输入电压最小值:4V 直流

2.它可以适合高侧和低侧操作。

它 可以支持100%占空比运行(我可以为 高侧驱动器提供外部浮动电源以支持100% 占空比、不考虑自举技术)

4.最小栅极驱动电流为0.5A。

"UCC27537"驱动器 IC 要求 VCC 最小为10V、您能建议任何合适的器件型号吗? 与 具有4V VCC 的 UCC27537相同。

谢谢、

Satya