This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:与保持电容器配合使用

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121, LM5121-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987819/lm5121-using-with-hold-up-capacitor

器件型号:LM5121

大家好、  

您能否检查以下请求并提供建议:

"

我们希望在设计中使用 LM5121升压转换器类别。

使用此 IC、我们需要增加输入电压并馈入保持电容器结构、即大约3.5 (3.5毫秒)。

我们需要一个输入电压范围为15-35伏的结构、这将确保输出端的电压电平为50V。

当我们设计具有外部组件的 IC 时、PCB 对于我们确保实现小尺寸、尽可能高的效率以及负载瞬态不会崩溃也非常重要。

我希望您能对设计进行评估、同时考虑 到之前此 IC 的应用以及我简要介绍的情况。

"

提前感谢  

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    他们特别需要什么帮助? 他们是否有可供查看的原理图/布局?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yinsong、

    尊敬的 Furkan 先生已就您的问题与我联系。 正是我尝试使用 LM5121-Q1汽车 IC 升压稳压器为我的保持电容器组充电。 请通过电子邮件与我联系、以进行进一步讨论。 虽然这里是一个开放论坛、但我无法解释有关该应用的所有详细信息。 期待您的更多信息。 感谢所有支持。

    此致、