This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754EVM-420:变压器运行说明

Guru**** 2544710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754EVM-420, TPS23754, TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987067/tps23754evm-420-clarifications-on-transformer-operation

器件型号:TPS23754EVM-420
主题中讨论的其他器件: TPS23754TPS23730

大家好、

我们的客户打算使用 TPS23754EVM-420、但只是对其与变压器的配合使用方式有一些疑问。 用户指南指出、也可以使用单独的24V 或48V 适配器代替 PoE 连接。 但是、我们已经检查了变压器(POE300F-50L)数据表、并提到其工作电源电压为36V–72V。

考虑到 EVM 在24V 电压下运行、在变压器的工作范围之外、我们是否可以知道变压器在 EVM 上的一般工作原理?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar、  

    TPS23754可通过跳线 J8和 J9接受24V 输入电压。 必须选择它们以使用 PPD 而不是 APD。  

    尽管具有变压器输入电压额定值、直流/直流转换器仍可在24V 输入电压下工作。 变压器供应商提供的范围是 PoE 输入范围的标准。 但是、无论施加何种电压、变压器上仍然具有电感。 尽管变压器可能不支持宽输入电压、但我们已经对其进行了测试、并可以确认我们的直流/直流设计是否正常工作。  

    我想说、我们有一个使用我们全新 TPS23730的5V/5A 输出的宽输入电压(16V-57V)设计。 TPS2373x 是 TPS23754的新一代器件。 请给我发送一封内部电子邮件、我可以分享该设计。 因此、这种新设计将直接用更低的成本、更小的布板空间和其他设计改进来取代这种设计。 谢谢。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    非常感谢您的支持! 我们已经将这些信息分享给了客户、这对他们非常有帮助。

    他们还想了解基于 TPS23730的拟议参考设计。 我已向您发送了一封参考此帖子的内部电子邮件以进行跟进。 谢谢!


    此致、

    Jejomar