This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:在未使用 BW 引脚的情况下

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256403, UCC256303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985905/ucc256403-in-the-case-of-unused-bw-pin

器件型号:UCC256403
主题中讨论的其他器件: UCC256303

UCC256403是否可以使用未使用的 BW 引脚连接到 GND 的条件?

下面介绍了 E2E 主题 UCC256303可以将 BW 引脚设置为 GND、但 UCC256403中增加了 BMTH 和 BMTL 感应。

我想知道 UCC256403的 BW 引脚是否设置为与 UCC256303相同的 GND、对吧。

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/837761/ucc256303-not-use-bw-pin-of-ucc256303

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satoshi

    可以将 UCC256403的 BW 引脚短接至 GND。 然后将 BMTL/BMTH 设置为0.6。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng

    感谢您的回复、

    抱歉、还有其他问题;

    如果 BW 引脚设置为 GND、为什么 BMT 低/高比率变为0.6?  

    请告诉我 以下应用说明表4 (第7页)的关系、BW 的原理:GND 成为用户选项:5或6。

    https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slua966a/slua966a.pdf

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、

    数据表和您所参考的应用手册中未指定 BW 到 GND 短接的结果。

    实际上、将 BW 短接至 GND 的结果与将4.45k Ω~4.732k Ω 连接至 GND 的结果相同。 结果是 用户选项6。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng

    感谢您的确认、

    您能否使用电阻器值披露 BW 至 GND 的内部电路信息?

    或者、这些信息是否为机密信息?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、

    数据表中未指定此信息。 如果客户有任何问题、我建议 将4.45k Ω~4.732k Ω 从 BW 连接到 GND。