This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:2s2p 锂离子和壁式适配器24V 升压转换器

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984729/lm3481-24v-boost-from-2s2p-li-ion-and-wall-adapter

器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件:BQ24616

您好!

我的系统由一个交流/直流壁式适配器24V/50W 和一个6.5Ah 的2s2p 锂离子电池供电。 (此时我选择 BQ24616)

对于每个电源或两个电源、我需要在最大负载为2A 的24V 电压下为2个电机供电。

因此、当我的产品随电池供电时、我需要升压。

=>我发现 LM3481可以成为执行此功能的理想选择、您能确认吗?

当我的壁式适配器连接时、我看到 LM3481可以处理这个输入电压、但输出怎么样?

=>它能否在输出端提供24V 电压? 或者、我可以使用系统绕过它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的参与。 很抱歉、由于 e2e 的新功能、我们的工程师在过去几天检查 e2d 时遇到问题。  我已通知我们的工程师。

    关于您的问题、首先、LM3481应该能够支持此类应用。 只需确保如何将 LM3481电路与墙式适配器连接?  电池和壁式适配器通过 LM3481输入端的二极管进行 OR 运算、或者您具有不同的配置。

    如果将壁式适配器和 LM3481并联放置、并且您将 LM3481的输出设置电压设置为略低于壁式适配器的输出、那么 LM3481会在壁式适配器电压出现时停止开关、这似乎是一个更好的选择。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。 下面是我要对这两个组件执行的操作图片:

    如果不起作用、最终解决方案是在交流/直流输入和升压输出之间使用旁路...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  LM3481 SEPIC 级应支持两个输入: 壁式适配器或电池。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈!