This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:瞬态仿真 TINA-TI 模型

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS61089, TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988000/tps61089-transient-simulation-tina-ti-model

器件型号:TPS61089
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS61288

大家好、  

根据客户要求、我需要运行仿真来查看瞬态性能。 我尝试使用 Webench、但它无法导出瞬态模型、也无法更新到客户的情况。 因此、请帮助我分享使用 TINA-TI 的瞬态仿真电路、或在以下情况下帮助进行仿真。 谢谢。  

运行条件:VIN=3V、VOUT=7V、COUT=44uf 或66uf。   

负载条件:0-3.5A 之间的变化、上升时间1ns、 下降时间1ns、3.5A 周期为4us、一个周期时间为12us。  

客户希望看到 与负载瞬态相关的 Vout 过冲/下冲。 谢谢。  

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的参与。

    输入电压是固定的3V 吗?

    恐怕 TPS61089没有足够高的电流能力来满足该应用的需求。 它将触发开关峰值电流限制规格。 您可以查看 TPS61288、它具有更高的 Ilimit 规格。