This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62136:启动至预偏置负载

Guru**** 2815075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62135, TPS62136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987993/tps62136-starting-into-a-pre-biased-load

器件型号:TPS62136
主题中讨论的其他器件:TPS62135

大家好、

你好。

我们的客户正在考虑使用 TPS621361作为替代 TPS62135。 请注意、他最初考虑的是 TPS62136、但该器件缺货。

但是、他只对"开始进入预偏置负载(TPS621361RGXR)"(第12页)有疑问。 他不确定这会产生怎样的影响、因为输出连接到电阻器(对于 FB 分压器)、因此无论如何也不能进行预偏置、因为如果器件关闭、剩余的电压将通过这些电阻器放电、对吗? 他只是想通过将 TPS62135替换为 TPS621361RGXR 来确保它不会影响他的设计。

谢谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    是的、使用 TPS621361而不是 TPS62135/6时、设计不应受到任何影响。 如果没有 TPS62135/6中所示的输出放电功能、则输出将通过负载和反馈电阻器等其他电路放电。  

    谢谢、

    模块