This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59711:打开未使用的输出放大器时 LED 闪烁;是否要使用或不使用 LED 电阻器?

Guru**** 2551440 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983716/tlc59711-led-flickering-when-turning-on-unused-output-to-use-or-not-use-led-resistors

器件型号:TLC59711

您好!

我们正在针对 我们的应用测试 TLC59711、但我们遇到了一些问题。

目前、我们只有2个 RGB LED 连接到 Out0和 Out3、如果我们尝试打开其他输出、LED 将开始闪烁。
我们还使用新的 LED 驱动器组装了另一个板、其中的 LED 连接到输出 OU1和 OUT2、但会发生相同的问题。  

这是正常行为吗? 如果我们不打开未连接的输出、LED 驱动器似乎工作正常。 我们通过在应用中错误地打开错误的 LED 输出来意识到这一问题。  

除了我在论坛中看到的情况外、其他用户使用电阻器连接 LED、但数据表中的典型应用电路图不包含 LED 电阻器。 如果使用电阻器、是否有任何好处或不便? 我们已经测试了这两种情况、它们似乎正常工作。

谢谢
Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是 Daniel 的同事。 这是我们尝试的其他方法。

    我们将 RGB LED 连接到了 tlc59711的所有输出。 我们可以单独可靠地控制每个通道。 全局亮度设置为127、127、目前我们只打开(其通道上为65535)或关闭(其通道上为0) LED。 所有这些都可以正常工作、因此我们没有理由怀疑数据通信存在任何问题。

    但是、如果我们同时打开8个通道、则所有打开的 LED 都会开始闪烁。 开启的通道越多、闪烁就越严重。 启用哪些通道似乎无关紧要、只是闪烁从第8个通道开始。

    这种闪烁的原因可能是什么? 在上周我们看到的未连接通道开启的情况下、该问题是否会特别糟糕?

    谢谢

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel 和 Tony、您好!

    很抱歉耽误你的回答。 在 LED 开始闪烁的情况下、您能否帮助捕获 LED 连接通道的 VLED/VCC / VOUT 图/未连接通道的 VOUT 图? 您可以帮助分享您的原理图吗?

    通常、未连接的开路引脚不会对 LED 产生任何影响、因为输出是灌电流、如果没有上拉连接、则无法工作。

    对于该结构 、使用电阻器级联 LED、通常在不恒定输出器件中用于设置输出电流。  对于 TLC59711等恒流器件、该电阻器可降低输出引脚上的一些功耗、从而提高热性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果任何 LED 亮起、VCC 会显示高于6V 的偶尔尖峰。 在我看来、这些尖峰似乎更频繁、并且 LED 越亮、就越大、但这只是一个轶事、我这里的旧示波器没有收集任何频率数据。

     

    当 LED 关闭时、连接通道上的 VOUT 似乎在~3.3V 和~2.5V 之间变化。 我猜这些电平与 LED 上的压降有关吗? 我不理解恒流输出背后的电子器件。 当 LED 闪烁时、我确实看到 VOUT 在以下级别之间跳跃:

    我的设置现在已安装了所有已连接 LED 的通道、因此我无法测量未连接通道上的 VOUT。

    我没有原理图;但我们基于数据表中的第一个示例电路、使用 VCC=5V 的内部稳压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

     您使用了什么电源、直流/直流或外部电源? VCC 电源看起来不稳定、运行期间会出现较大的尖峰。 您能否在 VCC 和 GND 之间并联更多电容器以查看尖峰是否可以平滑?

    您的示波器中是否有2个可对 VCC 和 VOUT 进行采样的通道、以查看在启用输出引脚时是否出现尖峰?

    是的、VOUT 电平 与 LED 上的正向电压相关。 您可以在 LED 数据表中找到 I-V 曲线、正向电压交叉 LED 与正向电流呈指数关系。  当 LED 关闭时、仍有大约1uA 的泄漏电流通过 LED 和通道。  在您的案例中、小电流中的正向电压为1.7V。 当 LED 点亮时、正向电压约为2.5V。 您为此通道设置了什么 PWM 值? 它看起来像正常的 PWM 行为。 您能否帮助尝试将其设置为"满"以查看它是否仍处于"跳跃"状态?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为5V 来自主板上的直流/直流电源。 我不是硬件工程师、我是固件、所以我不知道电源电路、但它肯定不是外部电源。 电路板上有平滑电容器、但我们的开发硬件位于焊接到电路板上的~10cm 电缆末端、因此可能太远了?

    VCC 上的尖峰反复出现、当然不仅仅是在我打开或关闭通道时。 此外、如果它每65536个内部 GS 时钟周期出现一次或类似情况、我认为我的示波器本来会拾取频率(虽然它是一个非常旧的二手示波器、但可能该函数被破坏)。 我将尝试一次对两个通道进行示波、看看是否存在某种相关性。

    我认为闪烁的图形没有显示 PWM 行为。 LED 设置为满、但我没有更改 LED 的状态。我在 LED-ON 图和 LED 闪烁图之间进行了范围界定。 我所做的就是打开一些不同的通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 VCC 和其中一个输出的范围限定为闪烁。

    顶部走线是 VCC (1V/分频)

    底部迹线为 VOUT (2V/分频)

    显然、VCC 上的尖峰也出现在 VOUT 上-在尖峰之前以及之后 VOUT 和 VCC 上也存在大量噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    很抱歉、前面的陈述不清楚。 我说过 VOUT 是输出引脚上的压降。

    您的实验室中是否有外部5V 电源? 我们可以进行测试、看看闪烁问题是否是由 VCC 驱动能力不足引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    我了解 VOUT 的含义。 在我昨天晚上的图中、较低的线迹是一个 LED 端口的输出、LED 亮起、许多其他 LED 也亮起、以便所有 LED 闪烁。

    您可以看到 VCC 上的尖峰也会最终导致 VOUT、VCC 上的噪声也会增加。 我认为是的、这可能是一个电源问题。 我将尝试使用工作台电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    好的、我之前误解了波形。

    是的、您可以尝试使用工作台电源来提供 VLED。 每个通道的 IREF 和电流设置是多少? 我们可以计算所有通道打开时的峰值电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用工作台电源、但问题更严重、而不是更好。 现在、LED 闪烁5次或5次以上、6次或7次后、器件将复位并关闭所有 LED。 示波器迹线显示器件附近的电压比之前的噪声更大。 我猜可能是因为电源到 tlc59711的引线较长、器件不会进行平滑处理。

    我将尝试将一些电容器添加到开发硬件中、但直到下周我才能够添加到开发硬件中。

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    有关复位问题的信息。 我想您可以使用 VCC 来监控 VREG 的电压、以查看 VCC 纹波是否会导致不可预测的 UVLO 行为。