This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:Aardvark 的 CAN't 通信

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986876/bq76925-can-t-communication-by-aardvark

器件型号:BQ76925

大家好、

我有10个 故障样本、现在无法通过 Aardvark I2C/SPI 工具进行通信。

这是如下所示的电路、  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我认为图像读起来不容易。  

    第二、您是否检查 bq76925是否正常工作? 所有其他信号都正常。  

    在通信期间、您是否检查了 I2C 波形是否正常? 是否来自 bq76925?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beginner、

    感谢您的回复、
    1) 1)如何向您提供我的电路。
    2) 2) VIN 电压正常
    3) 3) I2C 波形失败、bq76925不起作用

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在电路板上测试过 I2C、它是否曾经工作过?  

    将 IC 放置在 EVM 上的更快方法、以确保 IC 已损坏或未损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经过测试。
    不、我无法将 IC 更改为 EVM、因为封装不同。
    您能告诉我如何查看我的电路、我想知道电路正常吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您已经在电路板上测试了 I2C 通信、那么上面提到的设计正在工作。  

    为什么我们需要再次查看您的原理图? 您对此案例的考虑是什么?  

    请联系当地团队以获取未来支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经应用了 CPR 流程、但我得到的反馈是"免费样片不再是 FA 的候选对象"。 本地团队 FAE 也无法为其提供支持、
    然后我尝试 E2E 方法。
    最后、我得到的图像是"TI 的支持能力变差"