This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:使用 LD 引脚驱动 P-FET

Guru**** 2545130 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, INA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987781/bq77915-use-ld-pin-to-drive-p-fet

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件: INA300

您好!

我计划使用 BQ77915中的 LD 引脚来驱动 INA300中的锁存引脚。

1/是否可以使用 LD 引脚来驱动 P-FET? (LD 引脚作为 TI 参考设计连接到 PACK-至450k RES)。 请参阅随附的原理图。

2在 BQ77915数据表的第18页中、它提到 LD 引脚 在 正常运行条件下保持开漏状态。 当发生故障 且外部负载仍然存在时、LD 引脚将为
外部上拉至高电平。 当负载移除时、到 VSS 的内部高阻抗路径会将 LD 引脚拉至 GND 以实现 TLD_DEG (~1.5ms)。 我是不是这样、LD 引脚在返回开漏状态之前连接到 GND 的持续时间为1.5ms?

3/我测量了 LD 引脚上相对于 BQ77915EVM 板上 GND 引脚的电压、发现电压每 从电池组汲取1A 电流、就会增加16mV (在 BQ77915EVM 板上、RLD = 470k 时)。 该电压意味着什么?它只是泄漏电流在 LD 引脚和 GND 上产生高阻抗电压吗?

谢谢、

VT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 VT、

    LD 不用于驱动 P 沟道 FET、但它将按数据表中所述和指定的方式工作。  如果可以根据需要工作、您可能会发现它是合适的。  请确保 BQ77915能够从故障状况中恢复、因为 LD 控制配置中指定的某些故障恢复。  同时检查它是否能保持您所需的条件、并保持适当的时间。

    2. 启用时,LD 由 RLD_INT LD 输入电阻下拉。  如果引脚满足 TLD_DEG 的恢复条件、则它将恢复并转换到将引脚拉至低电平的模式。

    3.您似乎在测量连接器、电路板走线、感应电阻和 FET 电阻中的16m Ω 电阻组合。  LD 应该为高阻抗、如果您在电路板上 RLD 电阻器连接位置附近的 PACK-走线上测量、则应该类似。