This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942EVM:无法通过 Battery Management Studio (Bq Studio)的 GUI 设置保护值:OCC:Threshold、Protections:OCD1:Threshold 和 Protections:OCD2:Threshold

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76942EVM, BQSTUDIO, BQ76942, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984658/bq76942evm-not-able-to-put-the-value-of-protections-occ-threshold-protections-ocd1-threshold-and-protections-ocd2-threshold-through-gui-of-battery-managment-studio-bq-studio

器件型号:BQ76942EVM
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ76942EV2400

尊敬的 TI 论坛团队:

目前、我在 BQ76942EVM TI 评估板上工作。 我面临以下问题

我的问题是,我无法输入/编辑以下参数的最小值(即2),但数据表中提到了该参数(请参阅数据表:文献编号:SLUUBY1)
2020年12月)、最小值2可写入 OCC:Threshold。

保护:OCC:阈值

保护:OCD1:阈值

保护:OCD2:阈值

数据表中提供了与这三个参数相关的信息

类别       子类   名称      键入   最小   最大    默认   单位
保护  OCC          阈值 U1      2.     62.       2.         2mV

类别       子类  名称       键入   最小   最大   默认   单位
保护  OCD1         阈值 U1     2.     100 4.             2mV

类别       子类  名称      键入   最小   最大   默认   单位
保护  OCD2      阈值  U1    2.      100 3.             2mV

是 GUI 问题还是其他问题?

注:-目前我使用的 GUI 和版本如下

GUI 名称:-Battery managment studio (Bq Studio)

版本:-1.3.102

此致、

Pankaj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pankaj、

    在本例中、BQStudio 会尽力提供帮助。  它计算和并向您显示以 mV 为单位的值、而不是"2mV"。  因此、在 BQStudio 中:

     显示 BQStudio 默认值 BQStudio 最小入口
    OCC 4. 4.
    OCD1 8. 8.
    OCD2. 6.

    6.

    如果您尝试为 OCC 阈值输入"2"、它将计算"1"、并尝试将该值输入到低于最小设置2 (2mV)的器件、 因此、错误消息将显示在窗口底部、"Value is bimeed minimum value defined for parameter"(值超出为参数定义的最小值)。  输入时检查数据存储器显示屏中的单位。

    当您编写自己 的 代码时、BQStudio 将不会"有帮助"、因此请使用技术参考手册中的单位和值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队,

    我发现了一个与   Protections:OCC:Threshold: 解释有关的意见,如下所示  

    (1)当保护:OCD1时:
                 保护:OCD1:阈值:0x04
                 保护:OCD1:延迟:0x01
                 保护:OCD:恢复阈值:200 (0xC8)
                 保护:恢复时间:3 (0x03)

    OCD1事件在通过 GUI 和我的源代码的情况下以4A 电流触发。  

    它在 GUI 和源代码中都可以正常工作。

    (2) 当保护:OCD2时:
              保护:OCD2:阈值:0x04
              保护:OCD2:延迟:0x01
              保护:OCD:恢复阈值:200 (0xC8)
              保护:恢复时间:3 (0x03

    OCD2事件在通过 GUI 和我的源代码的情况下以4A 电流触发。  

    它在 GUI 和源代码中都可以正常工作。

    (3) 当保护:OCD3时:
               保护:OCD3:阈值:-4000[0x8FA0]
               保护:OCD2:延迟:0x02
               保护:OCD:恢复阈值:200 (0xC8)
              保护:恢复时间:3 (0x03)

    OCD3事件在通过 GUI 和我的源代码的情况下以4A 电流触发。  

    它在 GUI 和源代码中都可以正常工作。

    (4)但在 (a)  保护时:OCC:
                    保护:OCC:阈值:0x04
                    保护:OCC:延迟:0x02
                    保护:OCC:恢复阈值:200 (0xC8)
                    保护:恢复时间:3 (0x03)

    当我们在这里通过    GUI 设置 Protections: OCC:Threshold:0x04值,然后在 4安培电流下触发 OCC 事件(即 CHG MOSFET 关闭)时,它就像您在回放至后线程时所说的那样。

    但是,如果我们在 OCC 的源代码中设置相同的参数,则 OCC 事件不会在4安培电流(或 CHG MOSFET)没有关闭时触发,我已经检查了不会达到5安培电流的 OCC 事件。

    那么、为什么在源代码上不会发生相同的设置??????????? (这是我的问题。。。)

    然而,GUI 却发生了这种情况!!!

    时间 (b)        保护:OCC:
                   保护:OCC:阈值:0x02
                   保护:OCC:延迟:0x02
                   保护:OCC:恢复阈值:200 (0xC8)
                   保护:恢复时间:3 (0x03)

    当我们保持 Protections:OCC:Threshold:0x02时,在源代码中,OCC 事件在4安培电流(即 CHG MOSFET)时触发。

    因此、在这里、GUI 和数据表中所述的情况相互矛盾。

    那么、我应该如何在我们的源代码中管理这些特定的东西...???

    因为在 GUI 和数据表中有其他的东西, 而在实际情况下(即在我们的源代码中) ,还会发生其他事情?

    请提供建议、哪里出错???

    此致!!!!

    Pankaj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pankaj、

    我不知道您的源代码为什么不写入有效的值。  BQStudio 具有"有用"的转换、当某人编写您所做的代码时、这些转换不是很有用。

    首先可能需要检查是否正确写入了带符号的值。   

    请参阅 BQ76942技术参考手册表13.9中的默认值和数据格式。  在 BQStudio 中、您可以使用"Command Sequence"工具读回存储器、方法是将地址发送到3E 并从 40进行读回、如 13.1数据存储器访问中所述。  

    写入3E 80 92

    读取40 32 [字节]

    您可以比较您的源代码生成的值与 BQStudio 写入的值或器件上电时的默认值。  如果在 MCU 运行期间保持 EV2400连接、请确保停止仪表板并进行扫描、以免发生数据冲突。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。