This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:BQ34110热敏电阻系数计算器? 与其他测量仪表不同?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987548/bq34110-bq34110-thermistor-coefficient-calculator-different-from-other-gauges

器件型号:BQ34110

Excel TI 热敏电阻系数计算器不适用于 BQ34110、因为 BQ34110数据表和技术参考手册未指定 R1或 R2。

例如、数据表显示默认数据是使用 Semitec 103AT 热敏电阻计算的。

芯片本身的默认配置中的这些数据为:

系数1 20982

系数2 -13836

系数3 5202

系数4 233.7

但是、使用电子表格中的 Semitec 示例数据不会生成接近于这些数字的任何数据。

似乎无法使用热敏电阻系数计算器 Excel 文件在 BQ34110中重新创建默认数据。

有什么想法吗?

我使用的是 NTCLE400E3103H 热敏电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    我将为您计算此值并返回给您。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这里是 NTCLE400E3103H 的表格

    -20 96358
    -15 72500
    -10 55046.
    -5. 42157.
    0 32554.
    5. 25339
    10. 19872.
    15. 1569
    20. 12488.
    25 10000
    30 8059.
    35. 6535.
    40 5330
    45. 4372
    50 3605
    55 2989
    60 2490
    65 2084
    70 1753.
    75 1481.
    80 1256.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    给你!  

    EXT_COEFF_1 =  30306

    EXT_COEFF_2 = -20554

    EXT_COEFF_3 =  6219.3

    EXT_COEFF_4 =  241.18

    如果您遇到这些值的任何问题、请告诉我、我们可以重新计算这些值。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我对这些值进行了编程、并在温度校准期间具有大约-8.8C 的相当大的偏移。 (20°C 环境温度下的读数为28.8C)

    我将使电池组温度上升到40C、看看它是否正常。

    社区是否有机会获取公式自行计算这些值? 我注意到论坛上有3或4个类似的请求。

    Adrian