This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 单节锂电池充电解决方案

Guru**** 2771025 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25619, BQ25618, BQ27Z561-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987928/single-cell-lithium-battery-charging-solution

主题中讨论的其他器件:BQ25619BQ25618BQ27Z561-R2

大家好、  

您好!

我们的客户正在寻找 单节锂电池充电解决方案、开关模式降压拓扑、理想情况下是具有 I2C 或 SMBus 接口的"电量监测计"或"库仑计数器"

其他信息如下:  

充电电流:600mA
最大输入电压:8.2V 或更高
最小输入电压:6.8V
电池电压范围:3.5V 至4.2V、标称值为3.7V

必须具有电池热敏电阻的热检测

任何建议都是一大帮助。  期待您的回应。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    对于充电器、我建议使用 BQ25618或 BQ25619 1.5A 主机控制(I2C)充电器。  监测计团队必须根据监测计建议作出响应。  请注意、电池组热敏电阻可以连接到充电器 TS 引脚或监测计的等效引脚、但不能同时连接两者。  如果连接到监测计引脚、主机软件将监测监测计报告的电池温度、然后主机软件将关闭充电器。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    BQ27z561-R2支持 I2C、是一款采用我们高精度 Impedance Track 算法的单节电池电量监测计。  

    谢谢、

    鲁什