请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55340-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS55340
大家好、
我将在 SEPIC 拓扑中使用 TPS55340-Q1。
TPS55340-Q1 的最小输入电压为2.9V。 我将使用一些大容量电容(聚合物或 EDLC)来承受输入压降。
因此、如果此 SMPS 能够提供输入电压小于2.9伏的输出电压(使用大容量电容器中存储的能量)、这将非常有用。
请参见随附的 schamatic。
如果输入电压低于2.9、电源是否继续正常工作? 当然、直到开关电流不超过最大值。
提前感谢您。