This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340-Q1:SEPIC Vin_min 减小

Guru**** 1464760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340-Q1, TPS55340
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987460/tps55340-q1-sepic-vin_min-decreasing

器件型号:TPS55340-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS55340

大家好、

我将在 SEPIC 拓扑中使用 TPS55340-Q1。

TPS55340-Q1 的最小输入电压为2.9V。 我将使用一些大容量电容(聚合物或 EDLC)来承受输入压降。

因此、如果此 SMPS 能够提供输入电压小于2.9伏的输出电压(使用大容量电容器中存储的能量)、这将非常有用。

请参见随附的 schamatic。  

如果输入电压低于2.9、电源是否继续正常工作? 当然、直到开关电流不超过最大值。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您考虑使用 TPS55340。  只要保持 VIN 引脚大于2.9V (包括启动)、您的想法就会起作用。  请注意二极管压降、这可能会降低 VIN 引脚的电压、以防止其在低 VIN 下启动。  启动后、Vout 可以保持 VIN 引脚电压为高电平、但实际输入电压可能较低、电路将继续保持输出调节、直到达到峰值电流限制或最大占空比。   

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi