This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:LM5170EVM-BIDIR:

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987608/lm5170evm-bidir-lm5170evm-bidir

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5170

您好!

我尝试使用 LM5170 EVM 接头 J17上的 V48_SN 和 V12_SN 引脚分别测量48VDC 和12VDC 端口上的电压。

当 EVM 配置为降压模式运行时、V12_SN 引脚上的电压信号小于2V、48VDC 端口上的直流电源为48V、12VDC 端口上的测量电压约为20V。

您能否帮助我了解需要应用于在 V12_SN 处测量的电压的转换公式、以将其映射到在12VDC 端口上观察到的实际电压? 我查看了数据表和 EVM 用户指南、但找不到这些信息。

此致、
Kartavya Agarwal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kartavya、

    您可以通过 V48 / V (OVPA)和 V12 / V (OVPB)获取比率。  这两个引脚将分别随 V48和 V12线性变化。  

    具体而言、如数据表中所述、有两个内部上拉电阻器。  从 VIN 到 OVPA 为3Meg、从 CSB1到 OVPB 为1MEG。   这些内部电阻器以及外部 OVPA 和 OVPB 构成电阻分压器、可用作 V48和 V12轨电压。

    希望这能澄清。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi。