This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61480:12V-24V 输入、12V 输出、8A

Guru**** 2515710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987893/lm61480-12v-24vin-12vout-8a

器件型号:LM61480

您好!

在此应用中、客户将获得12Vin 或24Vin、他们需要一个稳压器将其降压至12V、输出电流高达8A。

如果输入为12V、则无需对其进行调节、我们只需通过即可。 当输入为12V 时、我们是否有可处理直通/100%占空比模式的降压稳压器?

或者、我们是否需要使用外部旁路 解决方案?

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我相信、仍有一些最短导通时间要求可防止此器件处于100%占空比。

    当器件的输入下降至接近输出时、器件进入压降条件、频率将开始恢复并达到所需的占空比。 有关压降的详细信息、请参阅第8.4.3.5节。 输出电压将开始以线性方式下降到输入电压。

    虽然数据表中仅提供5V 输出电压和3.3V 输出电压的示例、但对于12V 输出电压的压降、预期会有类似的特性。 有关5V 输出压降的示例、请参阅图9-22。 在这种情况下、运行只能实现"接近100%的占空比"。

    Jimmy