This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80的最大拉电流/灌电流

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987732/bq40z80-maximum-source-sink-current-for-bq40z80

器件型号:BQ40Z80

Heya、

我们需要为运输行业的应用使用并行 NMOS 配置充电/放电。

我尝试搜索 NMOS 电荷泵的最大拉电流/灌电流、但没有成功。

我们用于充电通道的 NMOS 具有12nFx10 = 120nF 的栅极电荷电容。

该栅极电荷电容是否会成为短路保护的问题?

我们是否需要使用双极图腾柱系统来驱动 NMOS 栅极?BQ40Z80是否能够在不影响短路保护完整性的情况下驱动此类负载?

此致、

CD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD、

    我怀疑驱动强度不足以满足您的需求。您可以根据数据表(复制如下)中的上升和下降时间来计算驱动强度。  我们在特定负载电容和电压下具有上升和下降时间、这意味着可以计算出近似输出电流、从而得出具有不同负载电容的上升/下降时间。 数据表还规定了4nF 电容时的上升/下降时间、因此您可以使用120nF 负载电容将这些数字缩放30x

    我们还有另一个产品系列、我们称之为监控器、适用于驱动强度更高的应用。  以下是其中一个器件的链接、以防万一。  https://www.ti.com/product/BQ76930 

    谢谢、

    Eric Vos