请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 Heya、
我们需要为运输行业的应用使用并行 NMOS 配置充电/放电。
我尝试搜索 NMOS 电荷泵的最大拉电流/灌电流、但没有成功。
我们用于充电通道的 NMOS 具有12nFx10 = 120nF 的栅极电荷电容。
该栅极电荷电容是否会成为短路保护的问题?
我们是否需要使用双极图腾柱系统来驱动 NMOS 栅极?BQ40Z80是否能够在不影响短路保护完整性的情况下驱动此类负载?
此致、
CD