This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62460:功率损耗问题

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987895/lm62460-power-loss-problem

器件型号:LM62460
我想构建具有可变输出电压的开关稳压器(通过可变电阻器 FBB)。 
我最初在 WebBench 中仿真了各种输出电压、但未更改建议的电路。
在14V 时、MOSFET 中的功率损耗突然变得太大。 仅在15.08V 以上时、这才是可以接受的。 
我无法理解功率损耗在15.07V 和15.08V 之间的突然跳变。

My Settings (我的设置):VIN-max 25V、Vin-nom 24V、VI-nMIN 23V
Iout-max 5A、Iout-nom 3A、温度(环境) 40°C
F 开关1190 kHz
22V 至10V 的阶跃输出电压。