This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:灾难性的输出无法正常工作。

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985646/lm5175-output-catastrophically-not-working

器件型号:LM5175

e2e.ti.com/.../12V-6A-Regulator.pdf

该稳压器专为具有6A 负载的12V 输出而设计、输入电压范围为10V 至36V。

当前已卸载。 输出超出稳压范围。 对于大多数电压、在7V rms 时看起来是这样的。

21V 输入时的斜率

18V IN 时的斜率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diana、

    您希望为该设计提供支持的最小输入电压是多少? 此时、转换器从4.7V 开始。

    您需要更新补偿以满足您的要求。 此时、转换器在电压低于特定电平时不稳定。

    请为此使用快速入门计算器、并将波特图上的电压设置为最小输入电压: https://www.ti.com/tool/LM5175QUICKSTART-CALC

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Brigitte、

    非常感谢您的反馈。 我按照您的建议更改了 com 网络。 我将分辨率更改为7.5Km、并联电容器更改为120pF。 我以前使用过此配置、但现在使用的是另一种设计、该电源在10V 的上升电压下工作。 我仍然得到相同的结果。 我还更改了 EN 电阻器以匹配先前的设计。  

    根据我在论坛中阅读的内容、我将同时测量 SS、SW1和 Vout 以及 CS、FB、COMP、SS。 我想先看一下什么是错误。

    我将再次验证电路板是否正确装配、并在今天稍后返回以获得更多线索。  

    Regads、

    Diana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN = 21V、带更新的 COM 网络:

    VIN = 18V

    Vin = 14V、这个最接近工作电压:

    15V 时是唯一的"甜蜜点"、有时:Vout 未连接:

    VIN = 19V SW1启动示波器

    相同、只是缩小了

    新设计(不工作通道1)和旧设计(工作通道2)上的 VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diana、

    您是否会分享您从旧设计更改为新设计的哪些组件?

    您是否在负载已连接或没有负载的情况下测量了上述问题? 如果负载已连接、请在没有负载的情况下检查行为。

    故障电路板上的最后一张图片似乎显示了断续模式。 这是正确的、因为输出电压过低。

    您有多少个板显示相同的行为?

    如果您采用其中一个新电路板并将其改回旧设计、会发生什么情况? 那么它是否起作用或是否仍然存在问题?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Brigitte、

    非常感谢您的反馈。  

    这些是从旧板到新板的变化(为了增加电流和环境温度):

    大多数 FET。

    COMP、自2015年3月以来我已经更改过(并将继续使用旧版本)

    将 SS 电容从47nF 更改为22nF。 接下来、我将更改这个值。

    Cslope 我现在有82pF、我以前有100pF。

    该二极管与 LDRV FET 具有相当大的阻差。

    感应电阻器从5m 更改为7m。

    所有其它控制信号的接线方式相似、通过相同的电容、电阻器和二极管。

    对于所有捕获、未加载电源。

    我将尝试您的实验。 非常感谢。

    稍后我将向您提供更多结果。

    此致、

    Diana。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diana、

    如果二极管 D6和 D8也会导致一些问题、请将其移除以进行测试。 请将栅极驱动电阻器替换为0欧姆电阻器、以进行测试。 过大的栅极电阻器可能会导致击穿。

    请检查电流感测信号和 COMP、使其尽可能靠近 IC。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

     我运行了您建议的实验、除了将输入电容增加到更接近实际器件之外、我还在较低侧获得了一些范围。

    我具有稳定的 Vin=14V 和 Vin =11V 性能、然后低至11Vin、其他高达17V 的值则会产生噪声、但这种情况下可以正常工作。 从18V 输入开始、它进入急剧断续模式、几乎不消耗电流。

    我稍后会发布这些图像、必须在今晚稍后传输这些图像。

    Diana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为14V (400mA)时的 COMP:

    COMP 为12V (电流在80mA 至400mA 之间振荡)

    19 V 时的 COMP (小电流消耗80 mA)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diana、

    非常感谢、因此我想知道电路是否会产生噪声问题、导致器件检测错误。 您能否检查从 CS 到 CSG 的电流感应信号?

    请总结您进行了哪些测试以及这些测试的结果。 这可能会提示我们需要走的方向。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是这两个引脚之间电容器上的差分测量。 该电容器非常靠近器件以及下图所示的两个电路板上的感应电阻器。

    两个电路板都是在14V 输入下测量的。 第一个是我的旧板之一、第二个是新板。 在输出端没有加载它们。  

    对于较新的电路板(第二幅图)、感应电阻器连接到更大的平面、从而馈入两个晶体管的源极。 这可能会导致一些噪声问题。

    此外、对于17Vin 以上的输入电压、图片看起来类似、只是间歇性的、并且具有较低的噪声周期(更像良好的电路板)。

    最后、我还注意到我的新电路板(不良)上的电流接近400mA、以实现更好的 Vin (14V 至17V)工作范围(更稳定的 Vout)、但是、在相同条件下、良好电路板上的电流接近27mA (空载)

    谢谢、

    Diana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diana、

    无负载时的400mA 输入电流太大、即使对于 CCM 也是如此。

    您能否检查 CS 和 CSG 上的差分对是否确实以差分方式路由? 此外、我注意到您没有为检测器件使用单独的模拟 GND、因此问题的根本原因可能是布局问题。

    我认为、采用 EVM (或您现有的工作板之一)并将其1比1更改为您的新设计并检查它是否和何时会出现问题是一个有趣的实验。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brigitte、

    感谢你的帮助。 我将关闭该线程。 我认为我的问题与布局有关、我将相应地加以解决。

    此致、

    Diana