请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27211A 主题中讨论的其他器件:UCC27211
你(们)好
我们使用的 UCC27211驱动电压波形具有极高的尖峰。 您能给我一些建议吗?
1.原理图

高尖峰波形(绿色:Q7 Vgs 蓝色 Q11 Vgs)

3、MOSFET 参数

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Gabriel、
感谢您关注 UCC27211。 您似乎在质疑 Q7 Vgs 波形上的尖峰、即高侧 MOSFET。 Q11波形未显示任何明显的电压尖峰。
您能否使用差分探头确认 Q7上的测量结果是否从 Q7栅极到源极? Q7栅极以高侧电源为基准、高侧电源是动力总成的开关节点。
由于高侧 MOSFET 的接地基准是可能存在电压尖峰和振铃 的开关节点、因此高侧 Vgs 的示波器测量可能会受到共模电压振铃的影响。 您能否确认测量 Q7 Vgs 的方法?
此外、高侧驱动 器栅极电流环路的布局布线电感(包括驱动器到 MOSFET 栅极和 MOSFET 源到驱动器开关节点)可能会导致电压过冲和下冲。 如果尖峰来自布局寄生电感、则可以增大栅极电阻器、从而抑制振铃。
确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。
此致、